This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560B-Q1:TPS54560B 已更新、以更新其中的位置

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54560B, TPS54560, TPS54340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779721/tps54560b-q1-tps54560b-updated-to-update-where

器件型号:TPS54560B-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS54560BTPS54560TPS54340

您好、先生:

我按照 TI 经销商的建议从 TPS54560切换到 TPS54560B。 我想知道从 TPS54560B 升级了什么过程、参数和 TPS54560之间有何差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    德州仪器(TI)的 TPS54340/360/540/560B 是对现有 TPS54340/360/540/560降压转换器系列的引脚对引脚降压转换器。 TPS54340/360/540/560B 采用8端子散热增强型 HSOIC PowerPADTm封装,如当前代 TPS54340/360/540/560。 随着 TI 不断创新并改进其可制造性和工艺、TPS54340/360/540/560B 可提供更高的可靠性和性能。 因此、我们向工业、汽车和通信市场的客户推荐 TPS54340/360/540/560B 进行新设计、并将 TPS54340/360/540/560的状态更新为 NRND (不推荐在新设计中采用)。 TPS54340/360/540/560的状态不会更改为 EOL (停产)。

    以下是这些措施:

    •在 IC 顶层添加聚酰亚胺(PI)涂层

    •更高的可靠性:改进的输出 OVP 电路。

    •电流限制增加:7.5A 至7.9A (典型值)、8.8A 至9.5A (最大值)。

    ----阿姆布雷什