请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:bq24072 我有一个具有以下下拉电阻的 bq24072:
TMR 为47k
在 ILIM 上为1.2k
ISET 为1.8k
CE (负极)连接至 GND
TD 连接至 GND
EN1至 GND
EN2至 OUT
PGOOD 和 CHG 以10k 上拉至 OUT
我为10个器件充电、但在几个小时后、它们都没有为电池充电、PGOOD 低电平、CHG 以大约1秒的周期闪烁。
OUT 上的电压为4.4V 恒定电压。 IN 上的电压为5V 恒定电压。 电池电压(额定3.7V-1.0Ah)为3.6V
所有器件均连接到提供5V 8.0A 电压的 USB 集线器。
我无法找到恰好进入此状态的条件。
PS:它通过断开并重新连接 USB 电缆来单独重新启动