This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24072:充电停止、CHG 引脚闪烁

Guru**** 2532530 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779795/bq24072-charging-stopped-and-chg-pin-is-blinking

器件型号:bq24072

我有一个具有以下下拉电阻的 bq24072:

TMR 为47k

在 ILIM 上为1.2k

ISET 为1.8k

CE (负极)连接至 GND

TD 连接至 GND

EN1至 GND

EN2至 OUT

PGOOD 和 CHG 以10k 上拉至 OUT

我为10个器件充电、但在几个小时后、它们都没有为电池充电、PGOOD 低电平、CHG 以大约1秒的周期闪烁。  

OUT 上的电压为4.4V 恒定电压。 IN 上的电压为5V 恒定电压。 电池电压(额定3.7V-1.0Ah)为3.6V

所有器件均连接到提供5V 8.0A 电压的 USB 集线器。

我无法找到恰好进入此状态的条件。  

PS:它通过断开并重新连接 USB 电缆来单独重新启动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    当安全计时器到期时、CHG 引脚将闪烁。 使用47k 欧姆电阻器时、安全计时器设置为大约6.27小时、这足以为电池充电。 您的充电电流似乎当前设置为0.5A。 您在充电过程中的负载是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在本例中、负载电流介于100mA 和200mA 之间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CHG 引脚开始闪烁之前的充电电流是否为500mA?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尚未测量充电电流、但我有10个器件连接到同一个额定电压为5V 8安培的电源、因此理论上每个器件的电流为0.8A。 然后、充电器将电流限制为500mA (EN1 =低电平 EN2 =高电平)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请测量充电电流、以确保其符合预期。 该器件将对负载进行优先级排序、因此如果输入电流受到限制、充电电流将减小。