This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5030:2.5V 至110V 输出电压

Guru**** 2514125 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779621/lm5030-2-5v-to-110v-output-voltage

器件型号:LM5030

通过 控制推挽的 COMP 引脚、寻找输入为48V+/-5%、输出电压为2.5V 至110V 的降压/升压转换器。  这可以在 LM5030上完成吗?

此外、它们还需要-2.5V 至-110V 的负输出、因此需要隔离式输出来实现输出电压反转。 我们如何实现该负极器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eddie

    LM5030的使用方法。 只需将 VFB 引脚接地并从外部信号驱动 COMP 引脚。

    该器件可提供0%至50%的占空比-变压器匝数比为1:2.75将允许2.5V 至130V 的输出电压范围-忽略二极管压降和其他二阶效应。 1:3可能更真实。

    此致

    Colin