我想提供5V 的输入 电压、获取1V 的输出电压、并希望消耗最大400mA 的电流。因此、实际上建议降低4V 并消耗400mA 电流。如果完成此操作、是否会出现发热或其他问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 RAM、
线性稳压器是功耗产品。 正如您提到的、耗散的功率将成为热量;因此、我们需要考虑热影响。
布局和环境温度将影响热性能。 TPS7A90的主要散热器是 LDO 本地 PCB 中的 GND 覆铜。 因此、为了实现最佳热性能、应最大限度地提高 LDO 的本地 GND 覆铜。
虽然布局会影响热性能、但我们可以根据数据表的热性能信息表进行早期计算、以了解应用的热性能。 热性能信息表指标来自对 JEDEC Hi-k 板上的 LDO 进行建模、以便为比较两个 LDO 提供标准化布局。 我们已经看到、最大限度地增加 GND 覆铜的电路板布局可将热指标提高20%至50%。
TJ = PD x Rtheta_ja + Ta
您的应用要求在 LDO 中耗散1.6W 的功率(PD =(Vin - Vout) x Iout)。 TPS7A90的设计、测试和特征是最高工作结温为125 C
125 C = 1.4W x 56.9 C/W + Ta
125 C = 91.04 C + Ta
TA = 33.96 C
如您所见、为了保持在 TPS7A90的工作温度范围内、您应该将 JEDEC Hi-K 电路板布局的环境温度范围限制为33.96 C。
非常尊重、
Ryan