This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54334:12V 输入电压至5V 输出时的效率

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/778969/tps54334-efficiency-at-12v-input-voltage-to-5v-output

器件型号:TPS54334

大家好、团队、

您能提供 TPS54334的效率吗?

条件:  

-输入电压:12V
-输出电压:5V
输出电流:1A ~ 3A

请支持此要求。

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    建议通过 TI.com 中的 WEBENCH 工具获取该值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    王圣

    我知道我可以从 WEBENCH 中获得凸极、但我想它可能会模拟数据。 我想知道硅信息化。 请为其提供支持吗?

    此致、
    Nagata。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的 TPS54334封装是什么? DDA 还是 DRC?

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Shawn -San、

    非常感谢您的支持。
    我想知道 DRC (VSON 10引脚)封装的凸极。

    此致、
    Nagata。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nagata、

    我将收集效率数据、然后向您提供反馈。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata、

    下面是效率数据。

    肖恩