This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:TIDA-01622电路板构建问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/778852/ucc28780-tida-01622-board-build-issues

器件型号:UCC28780
主题中讨论的其他器件:TIDA-01622

大家好、TIDA-01622有完整的图片吗? 除了我们发现的跳线之外、还有没有其他跳线需要添加但没有记录。

当消耗的负载超过3AMP 时、我们会看到关闭、并且无法超过28W。 我们已经比较了所有电阻器值、但仍有问题。

帮助!

谢谢、

Chia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chia、

    我将联系 TIDA 设计工程师并跟进您的问题。

    此致、

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chia、

    我联系了 TIDA-01622的设计人员、他提到没有跳线、发布的文档是正确的。

    那么、下一个问题是您为什么无法从设计中获得所需的电源。

    1. 您是否使用同一个变压器?

    2. 您是否使用了相同的布局?

    3. 是否存在不正确的组件?

    4. 您的光耦合器是否相同?

    此时、您也可能会在电路上遇到问题。 以下情况之一很可能会导致 UCC28780关闭。  一旦您确定了哪一个组件可能不正确。

    1. 过压保护

    2. 过流保护

    3. VDD 下降

    最后、这可能是由布局造成的。 您可以使用 TIDA-01622作为布局所需内容的指南、并将其与您使用的布局进行比较。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    回复:1、2、3、4 -答案都是肯定的、我们按照 BOM 了解了最后的详细信息、确保光耦是相同的变压器。 是的、我们还制造了 TIDA-01622 PCB、并且组装了很少的器件进行测试、同样的问题也是如此。 因此、我们正在考虑组件值可能已关闭。

    也许我们使用了以前版本的 TIDA-01622? 随附 TIDA-01622主板的.PDF、其中读线环绕跳线。

    因此、我们看到的问题:

    1.在轻微负载下,电压大幅下降,即5V 将在5.04V 左右开始,在1A 左右下降到4.8。 电压为4.5V 时、电流为3AMP 负载。 因此、大约4AMP 负载时、电路将复位。

    2.在20V 输出电压下、在大约1.4AMP 的电流下、电路将复位。 应将其设置为20V@3.2 AMP。

    因此、我们比较了电阻器和电容器的值、确保光耦是 BOM 上规格所示的确切器件。 所有组件都是相同的。  因此我们不知道如何进一步... 有什么建议吗?

    最棒的

    Chia

    e2e.ti.com/.../TIDA_2D00_01622E1Mother-board-ed-page-1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mike、忘记提到了。。。 我们在主板的 TIDA-01622 BOM 中发现了错误。 R19被列出两次、一次是511K 1%电阻、第二次是1M 1%、我们假设它是511K。

    最棒的

    Chia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    曹您好、

    感谢您关注 TIDA-01622。
    如果您确实复制了原理图和布局、我确信除了您展示的 BUS+之外还有其他跳线。
    但是、请与我分享您的原理图和布局文件、以及您的设计中使用的 BOM。
    正确理解将对我非常有帮助。

    关于输出电压问题、请检查您是否使用相同的431基准器件和431的正确偏置电流。 由于 IC 电流仅为 uA 额定值、如果不使用相同的431、则会导致431行为异常。
    2.关于复位问题,请测量运行信号以检查发生了哪些保护。

    非常感谢!

    BR
    Cheng