主题中讨论的其他器件:TIDA-01622、
大家好、TIDA-01622有完整的图片吗? 除了我们发现的跳线之外、还有没有其他跳线需要添加但没有记录。
当消耗的负载超过3AMP 时、我们会看到关闭、并且无法超过28W。 我们已经比较了所有电阻器值、但仍有问题。
帮助!
谢谢、
Chia
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、TIDA-01622有完整的图片吗? 除了我们发现的跳线之外、还有没有其他跳线需要添加但没有记录。
当消耗的负载超过3AMP 时、我们会看到关闭、并且无法超过28W。 我们已经比较了所有电阻器值、但仍有问题。
帮助!
谢谢、
Chia
您好、Chia、
我联系了 TIDA-01622的设计人员、他提到没有跳线、发布的文档是正确的。
那么、下一个问题是您为什么无法从设计中获得所需的电源。
您是否使用同一个变压器?
您是否使用了相同的布局?
是否存在不正确的组件?
您的光耦合器是否相同?
此时、您也可能会在电路上遇到问题。 以下情况之一很可能会导致 UCC28780关闭。 一旦您确定了哪一个组件可能不正确。
过压保护
过流保护
VDD 下降
最后、这可能是由布局造成的。 您可以使用 TIDA-01622作为布局所需内容的指南、并将其与您使用的布局进行比较。
此致、
Mike
尊敬的 Mike:
回复:1、2、3、4 -答案都是肯定的、我们按照 BOM 了解了最后的详细信息、确保光耦是相同的变压器。 是的、我们还制造了 TIDA-01622 PCB、并且组装了很少的器件进行测试、同样的问题也是如此。 因此、我们正在考虑组件值可能已关闭。
也许我们使用了以前版本的 TIDA-01622? 随附 TIDA-01622主板的.PDF、其中读线环绕跳线。
因此、我们看到的问题:
1.在轻微负载下,电压大幅下降,即5V 将在5.04V 左右开始,在1A 左右下降到4.8。 电压为4.5V 时、电流为3AMP 负载。 因此、大约4AMP 负载时、电路将复位。
2.在20V 输出电压下、在大约1.4AMP 的电流下、电路将复位。 应将其设置为20V@3.2 AMP。
因此、我们比较了电阻器和电容器的值、确保光耦是 BOM 上规格所示的确切器件。 所有组件都是相同的。 因此我们不知道如何进一步... 有什么建议吗?
最棒的
Chia