This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:关断期间流入 Vout 引脚的最大泄漏电流

Guru**** 2515185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61021EVM-723, TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847362/tps61021a-maximum-leakage-current-into-vout-pin-during-shut-down

器件型号:TPS61021A
主题中讨论的其他器件:TPS61021EVM-723

您好!

流入 VOUT 引脚的典型和最大关断电流是多少(EN 低电平、Vin 3.0V、Vout 3.3V、Tj -40、+25和+85°C)?

此致
通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    当 EN=L 时、Vout 将降为零!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Helen:

    是的、它将降为零。 但导致压降的漏极电流是多少?
    指定了由反馈引起的电流消耗、但未指定流入 VOUT 引脚的泄漏电流。

    使用 TPS61021EVM-723、我测量流入 VOUT 端子的9uA 电流(来自其他电源的3.3V 电流)、大约7uA 与反馈相关、因此2uA 会排放到 VOUT 引脚。

    禁用 TPS61021A 时、VOUT 引脚的预期行为是什么?
    流入 VOUT 引脚的泄漏电流与温度有何关系?

    此致
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    ISD 电流随温度变化很小。  我明天将在输出引脚上为您提供 ISD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    实际上、数据表给出了该值:即使在85°C 时也小于2uA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Helen:

    是的,我不注意,没有注意到。 很抱歉造成任何问题。

    此致
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以,祝你好运!