This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:电源变压器损耗计算公式

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779478/ucc28951-q1-formula-for-calculation-of-power-transformer-loss

器件型号:UCC28951-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28950

你好,先生

在使用 UCC28950的直流直流转换器600W 12V 的设计数据表中,电源变压器损耗的计算方法出错了。当我在第42页的公式51中用 DCRp 和 DCR 替代时,您提到了它们, 这与您计算的变压器损耗不匹配。(~7W).. 是否有打印错误或我是否计算出错误? 请就此澄清一下。

e2e.ti.com/.../6175.ucc28950.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rajashekar

    遗憾的是、次级 DCR (eq50)的数据表值中存在错误。 电阻应为0.58m Ω、而不是580m Ω。 如果您用修正后的值替代、则会得到7W 的答案。

    请注意、变压器的损耗计算是估计值。

    此致
    Colin