请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2121 尊敬的*
我们希望在设计中使用 TPS2121。
我们有两个输入 VBUS 和 AUX DC 5V
由于 VBUS 是5V,AUX DC 是5V,所以当 AUX DC 是5V 时,它在 VBUS 5V 上使用的正确连接是什么?
此致、
David。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.