This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:正确配置

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779473/tps2121-correct-configuration

器件型号:TPS2121

尊敬的*

我们希望在设计中使用 TPS2121。

我们有两个输入 VBUS 和 AUX DC 5V

由于 VBUS 是5V,AUX DC 是5V,所以当 AUX DC 是5V 时,它在 VBUS 5V 上使用的正确连接是什么?

此致、
David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    感谢您与 E2E 联系!

    为了阐明配置、两个输入均为5V、AUX DC 需要优先。 因此、我建议查看 XCOMP 配置的数据表、第24页、IN1上有 AUX DC、IN2上有 VBUS。  

    谢谢、

    黄亚瑟