This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54627:输出电压远低于预期

Guru**** 2507185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54627

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855822/tps54627-output-voltage-much-lower-than-expected

器件型号:TPS54627

您好!

我们使用的 TPS54627的输入电压为9.3V;但是、我们看到的输出电压为0.509V。

参考数据表、我们将使用:

R1:30kOhm

R2:22.1k Ω

R3:10kOhm

C1、C2:10uF

C3:0.1uF

C4:10pF

C5:1uF

C6:8200pF

C7:0.1 μ F

C8、C9:22 μ F

L1:3.3 μ F

有趣的是、输出电压随输入电压变化、在输出电压为0.736V 且输入电压为13.1V 时达到峰值。 我们尝试的两个芯片上也会出现同样的现象。 有什么想法吗? 潜在客户?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、组件值正常、您可以先检查 EN 和 VREG5是否工作正常。

    同时、请上传您的原理图和布局以供查看。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VREG5保持稳定的5.5V 电压。 芯片还按预期响应断开 EN 引脚(输出停止)。  

    这是一个原理图

     e2e.ti.com/.../circuitdraft.sch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C11、C12是22uF 而不是 pf、对吧?

    如果为22 μ F、请上传布局进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、这是原理图中的错误。

    这些电容器在试验电路板中为22uF。 如果您愿意、我将发送电路板图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果您确定焊接和组件正确、请上传布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    越昌

    这是我们的试验电路板。 标签反映了数据表标签。 我们的分线板无法将引脚9 (电源板)接地。 您认为这可能是问题吗?

    谢谢、


    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从图片上可以看到、布局很糟糕。 所有组件都是 DIP 模型、具有较大的帕克饱和和阻抗。  接地回路也应该损坏。 基本上、我确定问题是由不良布局导致的。 建议您参考 EVM 设计来绘制 PCB 而不是试验电路板。 您应该得到所需的输出。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒! 谢谢!

    JD