This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24070:线性充电器请求。

Guru**** 2503045 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/778906/bq24070-linear-charger-request

器件型号:BQ24070
主题中讨论的其他器件:BQ24040

尊敬的先生:

我的客户要求线性充电器、您能提供建议吗?

条件:

1.线性充电器,在<10°C 时 I (电流)低至50%。在 <0°C 和>45°C 时切断;在0~10°C 时充电0.5C

2.充电电流~0.7A。

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ian、
    请查看 BQ2404x 系列器件。 BQ24040充电电压高达4.2V、充电电流在10°C 时减半、并在45°C 时为电池充电至4.1V