请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24070 主题中讨论的其他器件:BQ24040
尊敬的先生:
我的客户要求线性充电器、您能提供建议吗?
条件:
1.线性充电器,在<10°C 时 I (电流)低至50%。在 <0°C 和>45°C 时切断;在0~10°C 时充电0.5C
2.充电电流~0.7A。
谢谢、Ian。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.