This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53647:TPS53647

Guru**** 1931890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53647
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/778731/tps53647-tps53647

器件型号:TPS53647

需要适用于12V 至0.9V/120A 的超小型设计解决方案

该解决方案的电流面积应非常小、为37 x 45mm。

高度可能会达到10毫米

P.s.高度为2.1mm

TPS53467是否是此类设计的最佳推荐解决方案?注意:无需 PM 总线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eli、

    TPS53647是适合您的应用的理想选择。

    谢谢
x 出现错误。请重试或与管理员联系。