This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756:输出12V 电压将不稳定

Guru**** 2812805 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23756, TPS23754, TPS2375

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853476/tps23756-output-12v-voltage-will-be-unstable

器件型号:TPS23756
主题中讨论的其他器件: TPS23754TPS2375

尊敬的先生

我们在使用 TPS23756时遇到问题。 PSE 输入电压为55V。 但 TPS23756输出12V 电压将不稳定。

我们测量4 MOS D 引脚。 Q3尖峰特别严重。 下图显示了供您参考的波形和原理图。

请帮助解决12V 输出电压的不稳定问题。 谢谢~

e2e.ti.com/.../Guardian-II_5F00_PoE-Power-Board_5F00_5V--12V-mos_5F00_D_5F00_measure.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供原理图和测试结果。 您可以尝试添加一个与 R5并联的100pF 电容器吗?  

    此致、

    Michael Pahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有任何 与 TPS23756 12V 输出相关的电路图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们怀疑参考 TPS23754电路图并将 T1转换为 TPS23756用于产生12V 输出的变压器会有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想澄清一下、您能否确认:  

    -电路设计来自 TPS23754-EVM-383  (12V 输出电压)

    IC 是 TPS23756

    -变压器来自 TPS23756-EVM (5V),T1部件号: 835-01095FC/JA4249-CL

    是这样吗? 如果是这样、则变压器的额定电压为5V/5A、不建议提供12V/2.5A 输出

    此致、

    Michael Pahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     该电路设计来自 TPS23754-EVM-383  (12V 输出电压)

    答:是的

     IC 是 TPS23756

    答:是的

     变压器来自 TPS23756-EVM(5V),T1部件号: 835-01095FC/JA4249-CL

    答:否,  变压器来自 制造商建议,T1部件号:JA4667-AL_

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此外、我还可以参考电路图 www.ti.com/.../slvu329a.pdf
    使用 JA4667-AL_替换 T1组件
    将 R22电阻替换为4.78K
    实现12V 输出
    这种方法是否可行? 我还需要注意其他地方吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的澄清。 只有更改变压器和电阻器 R22才能实现稳定的设计、还需要更改其他元件。 如果您比较这两个原理图、您将看到输入滤波器、输出滤波器、输出 FET 上的缓冲器、反馈电路和补偿都是不同的。  

    这里是设计反激式器件的优秀资源、我建议您了解这些值。  

    此致、

    Michael Pahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Michael,

    了解一下、没有针对具有正向功能的 TPS23756 12V 输出的基准电路建议?

      因为我们需要12VDC 输入或24VAC 输入、所以选择 TPS23756

    2. 12V 正向转换器仅适用于 TPS23754?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    补充说明

    因为我们已经建立了正向电路、所以我们目前无法使用反激式电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我获取了错误的链接。 下面 介绍了如何设计有源钳位正激式转换器:http://www.ti.com/lit/an/slua535/slua535.pdf

    此致、

    Michael Pahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Michael,

    感谢你的答复。

    还想问的是、我是否可以使用24VAC 输出 TPS23754来实现12VDC 输出?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS23754 EVM 383是12VDC 输出、我建议您使用该输出。

    此致、

    Michael Pahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Michael,

    抱歉

    我想问是否可以使用24VAC 输入 TPS23754 来实现12VDC 输出?

    因为 EVM 蹦床数据表需要33~57V 输入  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该变压器无法处理24V 输入电压、需要不同的变压器。 也需要对24VAC 信号进行整流。

    我们有一个具有24VAC 适配器输入的12V 输出参考设计: http://www.ti.com/tool/PMP6659 

    我建议您这样做、或者在您的设计中使用变压器。  

    此致、

    Michael Pahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Michael,

    如果我使用24VAC 通过桥式整流器输出  、则将大约33VDC 连接 到外部 TPS23654和 变压器

    这种方法是否可行?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我不确定我是否理解您的意思。 您是不是说您要将24VAC 输入到桥式整流器、也要将33VDC 应用到适配器输入 J3?  

    此致、

    Michael Pahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Michael,

    我们有一个额外的 外部24VAC 输入、并希望通过 TPS2375"4"输出12VDC、但由于变压器需要33~57V

    不确定是否可以使用,而不是 PMP6659

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该变压器无法处理24V 输入电压、需要不同的变压器。 也需要对24VAC 信号进行整流。

    我们有一个具有24VAC 适配器输入的12V 输出参考设计: http://www.ti.com/tool/PMP6659 

    交流适配器输入范围为18V-32V。 在此设计中、变压器的输入范围为10.5-57V。  

    我建议您这样做、或者在您的设计中使用变压器。  

    此致、

    Michael Pahl