大家好、团队、
在目标压摆率为0.2V/ms 的情况下、我计算的电容为23nF (使用22nF、C0402C223K5RACTU)、但测量值为110V/ms。
即使在4.7nF 下、我也得到40V/ms、这远远快于3.3nF 下的1.4V/ms (见下文):
可以解释一下吗? 此器件是否可用于 USB3电源? 这里有问题、对吧?
谢谢、此致、
Hans
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Rakesh、
请在下面找到2个图。 连接 USB3记忆棒时会同时获取这两个值。 但错误偶尔出现! TPS25982看起来不是设计用作 USB 电源开关?
连接 USB 记忆棒时输出电压关断:
我不理解的是、我看到较大电容器的压摆率更快(见下文)。 22nF 应该慢于40V/ms、对吧?
该电容器是否存在有限的允许电容范围?
|
1nF |
190 V/ms |
|
4.7nF |
40 V/ms |
|
22nF |
110 V/ms |
可以解释一下吗?
谢谢、此致、
Hans