This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:电容器浪涌电流

Guru**** 2528340 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861895/tps25982-capacitor-inrush-current

器件型号:TPS25982

大家好、团队、

在目标压摆率为0.2V/ms 的情况下、我计算的电容为23nF (使用22nF、C0402C223K5RACTU)、但测量值为110V/ms。

即使在4.7nF 下、我也得到40V/ms、这远远快于3.3nF 下的1.4V/ms (见下文):

可以解释一下吗? 此器件是否可用于 USB3电源? 这里有问题、对吧?

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    看起来很不寻常

    什么是 Cout? 您能否与输入电压、输出电压、输入电流、EN 电压共享启动波形

    您是否观察到多个器件的类似转换率?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    COUT = 120uF 电解电容(10V)、此时 Vout = 5V。

    连接 USB 记忆棒/闪存驱动器时 VOUT 下降。 因此、我们的想法是限制浪涌电流。 屏幕截图尚不可用。

    谢谢、此致、

    Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Hans。 将等待范围。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    请在下面找到2个图。 连接 USB3记忆棒时会同时获取这两个值。 但错误偶尔出现! TPS25982看起来不是设计用作 USB 电源开关?  

    连接 USB 记忆棒时的输出压降:

    连接 USB 记忆棒时输出电压关断:

    我不理解的是、我看到较大电容器的压摆率更快(见下文)。 22nF 应该慢于40V/ms、对吧?

    该电容器是否存在有限的允许电容范围?

    1nF

    190 V/ms

    4.7nF

    40 V/ms

    22nF

    110 V/ms

    可以解释一下吗?

    谢谢、此致、

    Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    如果您在电子保险丝的带电输出端插入负载(具有电容器)、则电子保险丝会由于断路器事件而跳闸、并尝试再次恢复。 在此恢复模式下、压摆率不是 dVdT 电容器的函数。 请也通过探测电流来验证这一点。

    对于您的函数、可以使用 TPS25982的 LDSTRT 功能来解决此问题。

    BR、Rakesh