请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23754 大家好、
我的客户询问 PS23754PWPR 是否符合 IEC 60950、62368标准或 UL 证书? 如果我们没有、是否可以向客户安全认证部门推荐或提供任何建议?
此致、
艾伯特·李。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户询问 PS23754PWPR 是否符合 IEC 60950、62368标准或 UL 证书? 如果我们没有、是否可以向客户安全认证部门推荐或提供任何建议?
此致、
艾伯特·李。