This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:安全证书

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862999/tps23754-safety-certificates

器件型号:TPS23754

大家好、

  我的客户询问 PS23754PWPR 是否符合 IEC 60950、62368标准或 UL 证书? 如果我们没有、是否可以向客户安全认证部门推荐或提供任何建议?

此致、

艾伯特·李。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、  

    您会发现、IEEE 标准在安全和隔离方面非常符合 IEC 标准。 但这(包括 UL)是一种终端设备测试、而不是 IC 规格/测试。 因此、遗憾的是、我们没有这些证书。 不过、我要说的是、我们的隔离式参考设计和 EVM (组件选择和布局)专为1.5kV 隔离而设计。 但它同样只能用作电源的基准。