This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14020:浪涌电压

Guru**** 2503155 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862944/lmr14020-surge-voltage

器件型号:LMR14020

客户希望在电机驱动应用中使用具有24V 电源轨的 LMR14020。  

然而、当在24V 电压轨上使用8uS 对65V 进行浪涌测试时、LMR14020是否能够持续?

2.如果有一个额外的压敏电阻连接到24V 电压轨、是否为 LMR14020提供浪涌电压保护?

以下是压敏电阻规格:

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMR14020的绝对最大电压为44V;它不会受到超过该值的浪涌的影响。

    您将需要一个最大钳位电压<=44V 的浪涌保护器