请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3150 大家好、
这是 数据表中的绝对最大额定值。
我认为所有其他输入意味着 EN、FB、SS 和 ILIM。
我知道在 SS 引脚上它应该低于0.7V。 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/841998
但是、ILIM 引脚是否确实需要低于7V? 我认为 ILIM 引脚上的电压在导通期间接近于 SW 引脚上的电压、因为 RLIM 的压降远小于 SW 电压。
此致、
Hideki