This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3150:绝对最大额定值(&quot);所有其它输入到 GND"

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862524/lm3150-absolute-maximum-ratings-at-all-other-inputs-to-gnd

器件型号:LM3150

大家好、

这是 数据表中的绝对最大额定值。

我认为所有其他输入意味着 EN、FB、SS 和 ILIM。

我知道在 SS 引脚上它应该低于0.7V。  https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/841998

但是、ILIM 引脚是否确实需要低于7V?  我认为 ILIM 引脚上的电压在导通期间接近于 SW 引脚上的电压、因为 RLIM 的压降远小于 SW 电压。

此致、

Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将向产品专家询问您的问题、并尽快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ILIM 引脚上的绝对最大电压等于 VIN 绝对最大额定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    死区时间时、由于基于典型应用9.2.2.2的体漏二极管正向电压、SW 上的电压为-0.85V

    根据典型应用、Rilim 的电压变化约为0.16V、因此 ILIM 上的电压为-0.66V。

    因此、如果绝对最大额定值为-0.3~47V、我认为会有任何问题。

    我的想法是否正确?

    此致、

    Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是对的。  我应该已经声明 ILIM 引脚的绝对最大电压与 SW 引脚相同。