请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2544 (1) TPS2544数据表的第19页(器件运行)介绍了上电复位(POR)。
(1-1) POR 是否意味着 VIN 为0V 且 EN 为低电平?
(1-2)并且 VIN 为5V 且 EN 为高电平之后、是否检测到 CTL 配置?
(2)以下(a)项和(b)项的状态是否正确?
(a) EN 为低电平。
(b) CTL 设置为 DCH (放电)(CTL1、CTL2、CTL3)=(0、0、0)。
(3)当 DCH (放电)(000X)置位时、VBUS 关断(放电)每次都会发生两秒钟。 正确吗?
谢谢你。
健弘