This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2544:关于器件运行

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862993/tps2544-about-device-operation

器件型号:TPS2544

(1) TPS2544数据表的第19页(器件运行)介绍了上电复位(POR)。

 (1-1) POR 是否意味着 VIN 为0V 且 EN 为低电平?

 (1-2)并且 VIN 为5V 且 EN 为高电平之后、是否检测到 CTL 配置?

(2)以下(a)项和(b)项的状态是否正确?

 (a) EN 为低电平。

 (b) CTL 设置为 DCH (放电)(CTL1、CTL2、CTL3)=(0、0、0)。

(3)当 DCH (放电)(000X)置位时、VBUS 关断(放电)每次都会发生两秒钟。 正确吗?

谢谢你。

健弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Katsuhiro、

    1-1使能端和 VIN 均为 TPS2544不支持的输入端。 它们的状态不依赖于 TPS2544的状态。

    1-2器件上电后、将对 CTL 引脚进行采样以确定器件应进入何种模式、如数据表中的图30所示。  

    A-b CTL 引脚也是输入、因此它们的电平与使能无关。 CTL 引脚仅取决于驱动这些线路的器件。  

    3、2秒 VBUS 放电在大多数模式变化之间发生(CTL 管脚发生变化)。 在放电状态(000X)下、OUT 将保持在放电状态。 如果 EN 为低电平、OUT 将保持在放电状态。  

    谢谢、

    Emma