This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 三相(240V 至480V 线对线)交流电压至24V 直流(2A)转换器

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862297/3-phase-240v-to-480v-line-to-line-ac-voltage-to-24v-dc-2a-converter

主题中讨论的其他器件:UCC28C43

您好!

我们正在寻找满足以下要求的交流/直流转换器模块/芯片:

输入电压类型 =三相交流(线对线、无中性点)

2.输入电压范围= 240V 至480V (线路与线路之间的关系)

输出电压和电流= 24VDC、2A。

由于我们在电气设计方面不是很专业、因此我们希望您为我们提供帮助、为满足此要求提供最佳解决方案(包括整流器和稳压器、稳压器可以是任何类型、如反激式等)。

此致、

Vijetha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,专家维基多明天会回来。 —邓

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vijetha

    您需要通过整流器二极管将交流电压转换为直流电压。

    建议将 UCC28C43用作反激式控制器。