请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:UCC28C43您好!
我们正在寻找满足以下要求的交流/直流转换器模块/芯片:
输入电压类型 =三相交流(线对线、无中性点)
2.输入电压范围= 240V 至480V (线路与线路之间的关系)
输出电压和电流= 24VDC、2A。
由于我们在电气设计方面不是很专业、因此我们希望您为我们提供帮助、为满足此要求提供最佳解决方案(包括整流器和稳压器、稳压器可以是任何类型、如反激式等)。
此致、
Vijetha