请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ35100 您好!
我将在 EOS 模式下使用 BQ35100。 您能不能指导我如何为 EOS 电流检测实现最合适的值。 5.3.2 TRM 中所述的默认值。
谢谢你。
Thameera
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Thameera、
我建议从默认值开始。 下图显示了 bq35100 EOS 检测的典型预期结果(对于此测试、忽略 SOH 不正确的化学 ID)。 红色、蓝色、绿色的底部图显示了测量仪表施加的阻抗、measuredZ 和缩放的 R。 中间的图显示了 S 趋势和 L 趋势滤波器。 您可以看到、当阻抗开始快速增加时、趋势滤波器开始偏离。 当该偏差足够时、我们确定我们处于曲线的陡峭部分。 默认情况下、监测计的读数为20%。 如果您将其降低到较远的位置、测量仪表可能会检测到中间有轻微的嗡嗡声。 在这里、您需要确保[EOS 趋势检测脉冲计数阈值]设置得足够大、以避免出现此区域。 当不满足此脉冲计数阈值时、监测计将不会查看趋势偏差。
谢谢、
Eric Vos