This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:如何设置 EOS 电流检测值

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862134/bq35100-how-to-set-eos-trent-detection-value

器件型号:BQ35100

您好!

我将在 EOS 模式下使用 BQ35100。 您能不能指导我如何为  EOS 电流检测实现最合适的值。  5.3.2 TRM 中所述的默认值。

谢谢你。

Thameera

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thameera、

    我建议从默认值开始。 下图显示了 bq35100 EOS 检测的典型预期结果(对于此测试、忽略 SOH 不正确的化学 ID)。 红色、蓝色、绿色的底部图显示了测量仪表施加的阻抗、measuredZ 和缩放的 R。 中间的图显示了 S 趋势和 L 趋势滤波器。 您可以看到、当阻抗开始快速增加时、趋势滤波器开始偏离。 当该偏差足够时、我们确定我们处于曲线的陡峭部分。 默认情况下、监测计的读数为20%。 如果您将其降低到较远的位置、测量仪表可能会检测到中间有轻微的嗡嗡声。 在这里、您需要确保[EOS 趋势检测脉冲计数阈值]设置得足够大、以避免出现此区域。 当不满足此脉冲计数阈值时、监测计将不会查看趋势偏差。  

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明天我将与我的同事进行交流、了解我们如何为您提供帮助。