This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:TPS23753A、可支持802.3at 类型2 4类

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753A, TPS23754, TPS23752

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862302/tps23753a-tps23753a-can-be-support-802-3at-type2-class-4

器件型号:TPS23753A
主题中讨论的其他器件: TPS23754TPS23752

我知道 TPS23753A 可以支持802.3at 类型2 4类吗?

我发现4类的功率范围介于12.95W 至25.5W 之间。 我是否可以知道我们的系统负载是否低于12.95W、是否会导致 PSE 关断?

BR、

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    TPS23753A 限制为1类、3类、提供最大支持。  它是在 IEEE 802.3at 标准发布之前发布的、因此无法识别2类4类手指。

    有关我们支持的4类 PD 的列表、请使用 此处的 PoE PD 参数搜索工具 、并按2类"支持的 PoE 标准"进行筛选。  我们为您提供了7个选项。  需要注意的两个问题是 TPS23754和 TPS23752 -这两个产品均提供 EA PoE 标识解决方案、这些解决方案经过测试、在互操作性方面经过了 IEEE802.3测试。  有关这些设计的列表(可供复制和粘贴)、请访问 此处

    感谢您的本地支持、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我们所知、4类的功率范围介于12.95W 至25.5W 之间。 我是否可以知道我们的系统负载是否低于12.95W、是否会导致 PSE 关断?

    BR、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加里、不会。

    4类 PD 将在所需的适当分级(1级、2级、3级、 或4类)连接到2类 PSE 时、如果 PD 在运行时更改其功率要求(例如从25.5W 降至12W)、则不会关闭。

    如果您有任何问题、我建议您查看 我们的 PoE101培训门户 、其中介绍了 PoE 标准的所有基本概念。

    感谢您的本地支持、