This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:适用于7S4P 电池单元的 BQ76930 + BQ78350-Q1

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862204/bq76930-bq76930-bq78350-q1-for-7s4p-battery-cells

器件型号:BQ76930

大家好、

我的客户希望设计 BMS 、以便将 BQ76930和 BQ78350-Q1用于具有5A 充电功能的7S4P 电池(18650电池)。

请帮您查看以下原理图并提供建议吗? 谢谢!

e2e.ti.com/.../7S4P-battery-cells.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    您可能会看到有关原理图创建的视频: https://training.ti.com/how-create-schematic-bq76920-bq76930-and-bq76940 

    一些观察结果:

    • 原理图看起来有点像 EVM、可能需要提供电路板设计、该设计可用于多个电池节数、这些电池节数可通过所选组件实现、请参阅下面的注释。
    • 为了将电池节数减少到7节、最好将 IC 上的引脚短接。  因此、在 C32、C31和 C26上安装来自 R63、R62和 R64的零欧姆电阻器。
    • 平衡时、1k 和1uF RC 和 CC 可能会显示电压伪影。  考虑对 CC (C22至 C33)使用0.22或0.1uF
    • U2引脚11和12命名为 NC、但应短接至 CAP2引脚14。
    • R67应具有一些值来设置 DSG 的关断并将 IC DSG 引脚与瞬态隔离。 可能适用100欧姆或以上。
    • R75不应进入 R75的栅极、二极管上的大电阻器将避免二极管的峰值检测效应。  二极管/电阻器可能会进入漏极路径、为 FET 栅极提供更多电压。  在某些情况下、从 VC5X 到栅极的电阻器可能会避免晶体管的 ESD 损坏。  请参阅 http://www.ti.com/lit/pdf/slua749的 REGSRC 部分 
    • Q5集电极中的电阻器可以散发一些热量、避免 Q5在高电压下产生过多热量。
    • JP3在产品中是不常见的、更常见的选择组件将安装在分频器中。
    • R77不需要是精密电阻器、因为不使用 VAUX、它可以连接到 GND。
    • S6和 S7应是开/关开关、而不是可能用于其他开关的存储器。
    • JP5的可选 SMB 地址对于产品来说是不常见的。  对于标准地址 SMBA 接地、对于可选地址 SMBA 在 R97和 R103之间连接、比率根据需要变化、请参阅技术参考手册。
    • 如果不使用 U3 GPIOA 和 GPIOB、通常接地、请参阅数据表中的建议。
    • 请记住、SMB 信号不应参考 PACK -因为它是交换的。

    希望这些对您有所帮助。