Other Parts Discussed in Thread: BQ76930
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76930 大家好、
我的客户希望设计 BMS 、以便将 BQ76930和 BQ78350-Q1用于具有5A 充电功能的7S4P 电池(18650电池)。
请帮您查看以下原理图并提供建议吗? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Henry、
您可能会看到有关原理图创建的视频: https://training.ti.com/how-create-schematic-bq76920-bq76930-and-bq76940
一些观察结果:
希望这些对您有所帮助。