Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ20Z655-R1 主题中讨论的其他器件:BQEVSW
尊敬的先生:
输出供应商使用 BQ20Z655-R1设计了一个4S2P 电池组。
我想确认是否启用了阻抗跟踪功能。 我从 bqEVSW 中读取,操作状态 R_DIS 设置为1,VOK 设置为0,QEN 设置为1。
我想 konw,如何检查它是否启用? IF 可以读取 R_DIS、VOK 和 QEN。
在我看来,QEN 是置位的, 它是指 IT 使能。 但 R_DIS 是清除的,这意味着 Ra 表电阻更新被禁用。
那么、它是由 QEN 和 R_DIS 启用还是禁用?
谢谢!
比利