This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z655-R1:检查它的使能标志

Guru**** 2767935 points

Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861796/bq20z655-r1-check-it-enable-flag

器件型号:BQ20Z655-R1
主题中讨论的其他器件:BQEVSW

尊敬的先生:

输出供应商使用 BQ20Z655-R1设计了一个4S2P 电池组。  

我想确认是否启用了阻抗跟踪功能。 我从 bqEVSW 中读取,操作状态 R_DIS 设置为1,VOK 设置为0,QEN 设置为1。

我想 konw,如何检查它是否启用? IF 可以读取 R_DIS、VOK 和 QEN。  

在我看来,QEN 是置位的, 它是指 IT 使能。 但 R_DIS 是清除的,这意味着 Ra 表电阻更新被禁用。

那么、它是由 QEN 和 R_DIS 启用还是禁用?

谢谢!

比利  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Billy、

    QEN 设置为1意味着它被启用。