This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:需要 EMC 问题支持

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861592/tps54331-emc-issue-support-needed

器件型号:TPS54331

大家好、

客户现在有一个将 TPS54331用作 DCDC 模块的烤箱项目、但在 EMC 测试期间、垂直辐射在10MHz 下无法通过、您能否提供一些分析方向和特定的整流措施?

详情如下

客户现在有一个使用 TPS54331作为直流/直流模块垂直插入主控制板的烤箱项目、如下图所示:


TPS54331模块的原理图如下所示:


3、客户当前项目处于后期阶段、不允许对原理图和布局进行重大修改、但允许在原理图中添加一个小的组件或修改组件的参数值。

谢谢!

此致

黄威斯利

Wesley-huang@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以尝试将 R8更改为100欧姆、以查看是否有任何改进。

    肖恩