Other Parts Discussed in Thread: TPS54331
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54331 大家好、
客户现在有一个将 TPS54331用作 DCDC 模块的烤箱项目、但在 EMC 测试期间、垂直辐射在10MHz 下无法通过、您能否提供一些分析方向和特定的整流措施?
详情如下:
客户现在有一个使用 TPS54331作为直流/直流模块垂直插入主控制板的烤箱项目、如下图所示:
TPS54331模块的原理图如下所示:
3、客户当前项目处于后期阶段、不允许对原理图和布局进行重大修改、但允许在原理图中添加一个小的组件或修改组件的参数值。
谢谢!
此致
黄威斯利