This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630-Q1:关于结至环境热阻

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861617/lmr33630-q1-about-the-junction-to-ambient-thermal-resistance

器件型号:LMR33630-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR33630

大家好、

一些客户报告说、当输入为18V、输出为3.3V、2A、环境温度为80°C 时、LMR33630已超过 IC 的结温

然后、数据表中的值为72.5°C/W、这似乎真的很高。  是否有任何理由避免这种情况?

此致、

Ansel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定我是否完全理解您的问题。

    但是、如数据表中所述、72.5C/W 是在通常不适用的条件下获得的

    应用电路中。  "RthetaJA 与铜电路板面积"图中给出的值应用作

    可实现的热性能指南。