Other Parts Discussed in Thread: LMR33630
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR33630-Q1 主题中讨论的其他器件:LMR33630
大家好、
一些客户报告说、当输入为18V、输出为3.3V、2A、环境温度为80°C 时、LMR33630已超过 IC 的结温
然后、数据表中的值为72.5°C/W、这似乎真的很高。 是否有任何理由避免这种情况?
此致、
Ansel