请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS43061 大家好、
我的客户正在尝试使用 TPS43061、对于如何选择周围的器件有一个问题。
问:
对于所包围的器件选择、使用平均最大输出电流(Iout)进行计算。
在以下情况下、客户应使用什么 Iout 值?
平均输出电流:0.1A
峰值电流:2A~8A (定期36ms)
在这种情况下、您能给我们一个计算周围零件的建议吗?
此致、
Ohashi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Ohashi、您好!
如果您通过电容器 C = I * T / V 完全缓冲该电容器、则电容器的值将非常大。
我建议设计电源、以便能够提供所需的最大电流。
您可以按照数据表 9.2.1.2详细设计过程中的设计过程进行操作
也可以在以下网站找到一份很好的报告: Topic_3_Lynch.pdf (TI.com)
此致、
Stefan