This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43061:关于周围器件选择

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170824/tps43061-about-surrounded-parts-selection

器件型号:TPS43061

大家好、

我的客户正在尝试使用 TPS43061、对于如何选择周围的器件有一个问题。

问:

对于所包围的器件选择、使用平均最大输出电流(Iout)进行计算。

在以下情况下、客户应使用什么 Iout 值?

平均输出电流:0.1A

峰值电流:2A~8A (定期36ms)

在这种情况下、您能给我们一个计算周围零件的建议吗?

此致、

Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人错过了。

    36ms→0.36ms 定期

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohashi、您好!

    如果您通过电容器 C = I * T / V 完全缓冲该电容器、则电容器的值将非常大。

    我建议设计电源、以便能够提供所需的最大电流。

    您可以按照数据表 9.2.1.2详细设计过程中的设计过程进行操作

    也可以在以下网站找到一份很好的报告: Topic_3_Lynch.pdf (TI.com)

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohashi、您好!

    在过去 9天内、我没有看到更新、因此我假设问题已得到/或解答、问题已得到解决。
    我现在关闭这个线程。 如果仍有某个打开的回复、则该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或该主题被锁定、请打开一个新问题。

    单击 Resolved 按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、
    Stefan