This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:ESD 放电期间电池 MOSFET 重启

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ78350-R1, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172429/bq76930-battery-mosfet-reboot-during-esd-discharge

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件: BQ78350-R1BQ78350

您好!

我们使用您的模拟前端 BQ76930和电量监测计 BQ78350-R1来管理电池。

目前、我们在 ESD 放电方面存在认证问题(标准 IEC61000-4-2)。 电池的 MOSFET 在接近2秒的时间内打开、然后关闭、同时我们以-8kV 的 ESD 空气放电。

我们看到 ESD 扰动正在通过模拟前端和电量监测计之间的 ALERT 引脚传播。 电量监测计随后 认为该信号具有高电平、然后触发保护。

 

以下是警报信号的扰动测量值  : ESD Discharge

我们尝试停用保护、因为我们不需要外部硬件保护、因此对我们没有用处。 为此、我们利用 Battery Management Studio 软件禁用了电量监测计的启用保护 B 寄存器中的 AFE_OVRD 保护。

尽管如此、在 ESD 放电期间、我们仍会出现电池 MOSFET 的非及时触发。 通过记录电量监测计的信息、我可以看到 MOSFET 的驱动已修改、以将其打开并再次关闭、但我看不到电量监测计的任何计量表可用于更改 MOSFET 的状态。  

在随附的日志中、OPStatA 寄存器在样本13和16处进行修改、并与 DSH 和 CHG 位匹配、这些位与驱动的 MOSFET 相匹配。 但是、safetyALERT 和 SafetyStatus 寄存器中没有任何变化、无法解释如何修改 MOSFET 的驱动。

 

您是否遇到过这样的问题?

从硬件方面来说、我们遵循了您的建议、在470pF 电容器并联的情况下、电阻为500k 欧姆、两者均接地:

我们还在警报信号周围有一个接地平面、以避免扰动。

您能帮我解决这个问题吗?

谢谢。

最好的酒店

Judicaël μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Judicaël、

    AFE_OVRD 保护无法禁用、因为它是在 BQ76930的硬件中实现的。 因此、在 BQ78350寄存器中禁用此保护不会阻止此保护禁用 FET。 如果您确定这是 FET 禁用的原因、则可能需要找到另一种方法来保护此引脚免受扰动。

    很久以前、另一位用户在 ESD 系统测试期间遇到 BQ76930复位问题、发现在 DSG FET 的栅极和源极之间放置一个电容器有助于解决此问题: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/825404/bq78350-r1-esd-test-bms-goes-into-shutdown 不过、这可能与您看到的问题完全无关。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunna 先生、

    对我来说、问题来自 BQ76930和 BQ78350之间的 ALERT 引脚、而不是来自 FET 本身。  

    如果我很理解、BQ78350中的 AFE_OVRD 配置仅用于为用户提供信息? 无论 是否激活此保护,如果 ALERT 引脚上有峰值电压,BQ76930将始终通过打开 FET 来保护电池?

    谢谢。

    此致、

    Judicaël Marchand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您的理解是正确的。  

    此致、

    Matt