This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C40:UCC28C40满载(12V6A)时的输出异常波形

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C40
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173470/ucc28c40-ucc28c40-output-abnormal-waveform-at-full-load-12v6a

器件型号:UCC28C40

UCC28C40:)10.8V~31.6Vdc 输出:12V/6A(已连接电路图

问题:某些电源波形为正常,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Loly、

    在较低的电流负载、2A、4A 等条件下会发生这种情况吗?

    发生这种情况时、输入电压是多少?

    此类抖动可能由多种因素引起。  下面是一个列表、从最有可能到不太可能。

    1)电流斜坡信号非常低(RCS 目前仅为8.3 Mohms 或120A OCP 阈值)

    2)控制环路不稳定性(它们能否测量环路响应?)

    3)变压器饱和(变压器的额定电流是多少?)

    4) 4)由于布局而产生的 CS 信号噪声

    5) 5)输入电压波动

    6)斜率补偿过大或不足(发生这种情况时取决于 Vin)

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2)控制环路不稳定性(它们能否测量环路响应?)

    我认为是这个。 PC1 CTR 280~400 正常。 PC1 CTR 250~270 NG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R7: 10K→6.8K;R21:240R→360R我按这个参数调整,波形异常会消失。这样的参数会有其他问题吗。

    1)电流斜坡信号非常低(RCS 目前仅为8.3 Mohms 或120A OCP 阈值)

    Rcs用太大温度会很高 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    降低 R7会降低环路增益、并且异常波形消失。  因此、这是一个控制环路问题。  随着 Vin 或负载的变化、不稳定可能会返回。  我建议他们使用网络分析器测量波特图、以确定所有预期输入电压和负载的增益裕度和相位裕度。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Loly、

    测量环路响应最简单且最准确。  如果客户在实验室中没有网络分析 器、则可以使用 TI 的功率级设计器工具对其系统和补偿建模。  请参见下图。

    选择反激> 环路计算器。  对于补偿网络、使用 II 型隔离式(带内部环路)、但将 Rbias 设置为较大值(如1 Mohm)。  请参阅下面的第二张图片。

    此致、

    Eric