This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:使用其他 MOSFET 更改 MOSFET Si7852

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172188/lm5116-change-the-mosfet-si7852-with-some-other-mosfet

器件型号:LM5116

您好!

我使用 LM5116设计电路、以获得恒定的24V 稳压直流电。 使用的 MOSFET Si7852 I 不是很好、因为您可以看到、它的 VDS 电压在开始时超过80V。 从 Si7852的数据表中可以看出、最大 VDS 电压应为80V。 我想用其他一些 VDS 最大超过85-90V 的 MOSFET 替换它。请用其他一些 MOSFET 替换它、因为我已经尝试用具有200VDS 的 IRF540替换它。 但软件给了我收敛错误。
请向我推荐一个高质量的 MOSFET、以便我可以解决我的问题。  
此外、还可以通过在 VM1上获得良好的输出来帮助我、因为您可以看到、有如此多的纹波是不好的。
还连接了电路和输出图。
 
请尽快帮我解决。

此致、

Usman Haider  

e2e.ti.com/.../My-Circuit.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Usman、我祝您的研究项目进展顺利。  

    请将电压控制开关与二极管并联。 MUR3040足以查看仿真结果。  

    您看到的纹波不是由 LM5116引起的。 它来自 您指定的50Hz 交流电源。  

    请使用 DigiKey 查找 合适的 MOSFET。  这就是我找到的(BVD=200V)  

    此信息仅供参考、TI 不保证精度。  买方/用户独自负责其应用的设计、验证和测试、以及遵守与其应用相关的所有法律、法规、标准和安全相关要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric

    请向我提供修改后的文件。 我不应该将 Si7852替换为其他 MOSFET? 因为如果我施加265V 电压、MOSFET 上的 VDS 电压会更大、这可能会导致损坏或功率损耗。  

    存在的纹波无法通过滤波电容器进行校正? 如果是、请执行此操作。

    最后、您能找到该电源的效率吗? 因为、我是 Tina TI 软件的第一次用户。 我没有找到任何关于电源效率的 YouTube 教程。  

    我希望您能完成所有这些工作、并为我提供包含输出波形的最终仿真文件。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 DigiKey 的上述 MOSFET 中、我不知道哪种 MOSFET 适合我的设计、因为如果我选择其中一种 MOSFET、那么 Tina Library 就不可能具有该 MOSFET。 如果库具有、则可能会导致收敛错误。  

    请选择其中一个、并检查它是否适合我的电路。

    Pease 我需要您的合作、以便尽快完成此项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Usman、我祝您的学校研究项目进展顺利。  

    1) 1)我建议您更换开关。 下面是示例  

    2) 2)电压控制开关没有最大电压限制。   

    3) 3)可以通过增大 C23和 C24来减小纹波、但不能将其变为零。  

    4) 4)我不确定精度、但我认为您可以使用两个功率计手动计算效率。  

    5) 5) 此信息仅供参考、TI 不保证准确性。  买方/用户独自负责其应用的设计、验证和测试、以及遵守与其应用相关的所有法律、法规、标准和安全相关要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望在 PCB 上实现该电路。 我应该使用哪个组件代替 SW1开关? 我的意思是占用空间? 您能否提供该开关的数据表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Usman、我  祝您的学校研究项目进展顺利

    DigiKey 提供了可供您下载数据表的链接。 我建议您在  https://www.digikey.com/上下载数据表 

    下面是我在 BVDS 为 200V 的 DigiKey 中找到的内容

    您可以通过 DigiKey 下载数据表。 请参阅以下示例。  

    此信息仅供参考、TI 不保证精度。  买方/用户独自负责其应用的设计、验证和测试、以及遵守与其应用相关的所有法律、法规、标准和安全相关要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我找到了一个 MOSFET IRFW630B、但如何在 Tina TI 中使用它。 请向我提供其仿真文件  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是数据表的链接

    https://rocelec.widen.net/view/pdf/1pp7m0n37b/FAIRS46474-1.pdf?t.download=true&u=5oefqw

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请记住、这不是 IRF630B  

    它是 IRFW630B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Usman  

    遗憾的是、TINA 不支持所有 MOSFET 模型。  

    MOSFET 制造商可能能够 为您开发 IRFW630B 模型。  

    -李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噢  

    我认为他不会为我创建 SPICE 模型。 是否有其他方法可以获得该 SPICE 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Usman  

    我不知道其他方法。 MOSFET 制造商开发了他们的 MOSFET 模型。  

    -李家祥  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查 Tina TI 是否有任何 VDS 为100至200V、VGS 为±30V 的 MOSFET 模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好   

    您可以在目录框中找到最大漏源电压。 请参见下图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么 VGS 会怎样呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Eric

    我已经设计并使用了一个好的 MOSFET 模型、该模型解决了 VGS 和 VDS 问题、但来自源极的电流为正弦、正如您所看到的、它非常高。 出于安全原因、我希望在电路中使用保险丝。 但会有大量电流损坏电路。  

    请尽快帮助我解决这个问题。  

     e2e.ti.com/.../ONLY-FYP.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Eric

    有人在听吗?

    你没有回复我。  

    请在上述情况下提供帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Usman、

    我不清楚您在哪里测量 AM1?  这与 LC 电路 AD 阻尼有关。  如果它位于输入端、则需要抑制 LC 电路。

    希望这对您有所帮助。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想测量电流 、以便在电路中放置保险丝。 我使用了 LC 组合、但误差相同。 您能否亲自执行此操作并检查此错误是否仍然存在。是否存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为我已经尝试过这个  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Usman、

    请提供您尝试的内容和获得的结果的原理图。

    谢谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0574.ONLY-FYP.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试在不同的位置使用不同的电容器和电感器值、但会弹出相同的输出误差

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Usman、

    我打开了.tsc 文件。  我仍然无法看到您在测量电流 AM1的位置、从而看到振荡?   请确认 您在电流波形 AM1上遇到振荡。   请确认这是我们尝试解决的问题。

    谢谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、与源极 VG1连接的电流探头是 AM1、这是我的问题。 因为它显示了与输入不同的振荡。 由于输入电流的高振幅、它可能会损坏任何组件、因此、我无法放置良好的保险丝以确保安全。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请帮助我平滑处理并实现-2至2A 或-3至3A 的电流、以便我可以在电路中放置保险丝。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Usman、

    您有一个具有总输入电容(CIN)的输入电感器 L3、这需要进行阻尼。  对于 CIN、您有 C23、C24、C22、C8和 C9、 所有这些都具有零 ESR、并且不会为 L3/CIN 电路提供任何阻尼。  您将需要添加一个具有 ESR 的并联阻尼电容器(CD)、该 ESR 用作阻尼电阻器(Rd)。  该电容器与 上述现有 CIN 并联。  CD>4 x CIN、如上所述、Rd = sqrt (L3/CIN)。

    按照此建议、可为 CD 产生~800uF 或更大的电容器、并且 Rd 需要~350mR  希望这对您有所帮助。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请您在 Tina TI 上执行此操作。 实际上、我外出是出于某些原因、我不使用笔记本电脑。 我很高兴,如果你自己这样做的话。  

    我希望你自己也能这样做  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Usman、

    *编辑,  

    很抱歉、我已经为您提供了稳定您的模型所需的信息。  我建议您在您运行的模型上尝试它、因为当我尝试运行您的模型时、它会出现错误。  我相信所提供的建议是解决您的问题的方法。

    谢谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这就是问题所在。 每当我对软件进行一些更改时、都会弹出错误。  

    为什么会出现错误? 请检查此项并在这方面帮助我。  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果你在这种情况下帮助我,你将对此给予极大的尊重。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Usman、

    出现该误差、可能是因为电路不稳定。  如果您像我在上面所描述的那样输入阻尼电容器、您将能够在一段时间结束时运行模型并找出电流的流动位置。  

    希望这对您有所帮助。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我知道在哪里添加 CD 和 RD、以便我可以在今天之前实现它、并告诉您结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Usman、

    请参阅以下我的建议。  您有一个100mF 的大电容器、这是导致巨大浪涌电流的原因。

    希望这对您有所帮助。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢

    我的问题得到了解决