This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:I2C 功能

Guru**** 2537950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173768/bq25730-i2c-functionality

器件型号:BQ25730
主题中讨论的其他器件: TPS25750

对于 BQ25730:  

可通过 I2S 读取电池充电状态?
动态调节充电电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanno、

    对两者都是。  请参阅以下寄存器映射:

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    感谢快速响应!  

    充电器状态的含义是什么? 是否可以检查电池负载水平、例如80%?  

    Ciao  

    汉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanno、

    充电器状态是电池是否仍在充电或已终止。  充电器不提供报告%满量的电量监测功能。  但是、有一个 ADC 可报告瞬时电池电压。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以! 我假设外部 MCU 可以通过定期检查充电器状态来了解定义的充电电流和充电时间、从而进行粗略的电量监测估算、对吧?  

    谢谢、再见  

    汉诺  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanno、

    是的。  有些客户会这样做。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JEFF、Hanno、

    既然我认为这个问题与我们的讨论有关,我也许应该澄清一点。 我们希望使用 TPS25750来处理所有 USB PD 通信、并主要自主操作。 但是、在运行期间、我们可能需要更改充电电流和最终充电电压、同时激活或停用 USB 拉电流(移动电源模式)。 我们还想读取电池电压和电流。 当使用 TPS25750"介于" MCU 和 BQ 时、这是否仍然可行、或者我们是否还应该将 MCU 直接连接到 BQ I2C 接口?

    谢谢、此致、
    Jonathan