This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:UVLO 分压器计算

Guru**** 2766515 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116, TPS54561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172920/lm5116-uvlo-divider-calculation

器件型号:LM5116
主题中讨论的其他器件: TPS54561

您好 TI

我想知道、

1、请参阅相关主题、使用数据表中的以下公式计算 RUV1是否正确?

RUV1=1.215V*(RUV2/(VIN (min)+5uA*RUV2 -1.215V))

2、" kΩ kΩ 示例、对于6.6V 的关断电压、RUV2 = 102k Ω、RUV1 = 21k Ω。"来自 LM5116数据表 8.2.2.12 UVLO 分压器

如果 RUV2=102k,那么 RUV1应该是 RUV1=1.215V*(102k/(6.6V-5uA*102k - 1.215V))=25.421k,我们可以使用 大约25.5k 的支架值,而不是21k。  

哪一个是正确的?

3、在 8.2.2.12 UVLO 分压器中、VIN (max)与 TPS54561数据表公式(3)(4)中的 VIN (start)相同? VIN (min)与 VIN (STOP)相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1您能确认您的凝血结果吗?

    TPS54561中的 Vstart 仍为 EN 阈值或转换器开始工作电压、接近 Vinmin、LM5116中的 Vinmax 意味着最大输入电压。 流经 RUv2的电流应小于2mA。  由于 UVLO 下拉电阻值是典型值为80欧姆、最大值为210欧姆。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,RUV1=1.215V*( 102k/( 6.6V+5uA*102k  - 1.215V))=21.02k。

    但是 、RUv2=102k 是根据 RUV2 > 500 x VIN (MAX)计算得出的吗?  VIN (MAX)是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kingson:

    当您使用 LM5116设计电源系统时,您的系统最大输入电压是多少?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    输入电压范围:典型值12V、从7.0V (VINmin)到60.0V (VINmax)

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kingson:

    您可以使用60V 作为 VINMAX 来计算 RUv2。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daniel

    如果 VINmax=60V、

    那么 RUV2=500*60=30,000 =30k,RUV1=1.215V*(30k/(6.6V + 5uA*30k - 1.215V)) 60.9Ω Ω?

    LM5116的 UVLO 分压器计算与 TPS54561不同、因此我有点困惑...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    它的内部 UVLO 结构不同、因此请遵循数据表公制。 不同的器件具有不同的 UVLO 电路,因为 LM5116需要对 OCP 使用 UVLO,因此 需要考虑内部下拉电流。  

    您能确认计算结果吗?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daniel

    输入电压范围:典型值12V、从7.0V (VINmin)到60.0V (VINmax)

    RUv2=30k、RUv1=6.65k (标准电阻接近6.585k)

    在这些条件下、如何获得 UVLO 停止电压和启动电压? 因为 RUv2和 RUv1的计算未使用 Vstop 和 Vstart。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    UVLO 迟滞在 LM5116中是固定的,请参阅吹气规格。 因此、启动电压为6.88V、停止电压为6.14V。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daniel

    抱歉、您 能否详细解释或通过公式说明如何获得启动电压6.88V 和停止电压6.14V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    当 EN 上的电压高于1.25V 时、控制器将开始工作、当它低于1.125时、它将停止工作。 使用30K 和6.65K 进行分频计算。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    7.3.2使能:μA 使能引脚被拉至低于0.5V,稳压器进入关断模式,从 VIN 引脚汲取的电流小于10 μ A。 将 EN 输入升高到3.3V 以上将使稳压器恢复正常运行。

    7.3.3 UVLO: 如果 UVLO 引脚被拉至1.215V 以下,稳压器将在软启动电容器放电和输出被禁用的情况下进入待机运行模式,但 VCC 稳压器正在运行。 如果 UVLO 输入被拉至1.215V 以上、控制器将恢复正常运行。

    30k 和6.65k 为 UVLO 分压电阻。 我找不到 EN 引脚与1.25V 或1.125V 之间的关系...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、金斯顿:

    抱歉、出现拼写错误。 ULVO 阈值为1.215V、迟滞电压为0.1V、这意味着1.115V。

    谢谢