主题中讨论的其他器件: TPS54561
您好 TI
我想知道、
1、请参阅相关主题、使用数据表中的以下公式计算 RUV1是否正确?
RUV1=1.215V*(RUV2/(VIN (min)+5uA*RUV2 -1.215V))
2、" kΩ kΩ 示例、对于6.6V 的关断电压、RUV2 = 102k Ω、RUV1 = 21k Ω。"来自 LM5116数据表 8.2.2.12 UVLO 分压器
如果 RUV2=102k,那么 RUV1应该是 RUV1=1.215V*(102k/(6.6V-5uA*102k - 1.215V))=25.421k,我们可以使用 大约25.5k 的支架值,而不是21k。
哪一个是正确的?
3、在 8.2.2.12 UVLO 分压器中、VIN (max)与 TPS54561数据表公式(3)(4)中的 VIN (start)相同? VIN (min)与 VIN (STOP)相同?