This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:静态电流

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163447/bq25601-quiescent-current

器件型号:BQ25601

大家好、

我测试了静态电流、并有一个问题。 我将 Vbat 设置为2.5V 并记录电流。 然后、我升高电池电压、当电压为4V 时、电流变得更大。 然后我降低电压、电流仍然很大、直到电压降至2.5V。 电池电压达到4V 时、似乎激活了某些功能。 它是如何导致这种差异的?  图表如下。

此致、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    我们将进行检查并返回给您。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您能否提供有关当前测试的静态电流的更多详细信息? 数据表中列出了许多规格(下图)。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我认为数据表中的规格与我的情况不符。 我只是给电池侧供电、系统侧和 Vbus 侧无负载。 我想仿真器件关断时的静态电流。 您能否在我提到的条件下测量相同的电流值?

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我将在两个工作日内对此进行研究并回复您。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    在 BQ25601 EVM 上进行测试后、当 VBAT 未连接 VBUS 且没有 VSYS 时、我会看到类似的 IBAT 电流。 但是、我在4V 下看不到 IBAT 电流突然跳变。 IBAT 电流随着 BAT 电压的上升而稳定增加、IBAT 电流在 BAT 电压下降时稳定下降。 下面是一些示例。

    我将 BAT 电压降低至2.2V、并看到 IBAT ~ 70uA。 将 VBAT 提升至3.0V 后、IBAT ~ 330uA。

    VBAT = 3.5V、IBAT ~ 450uA、VBAT = 3.8V、IBAT ~ 500uA。

    VBAT = 4.0V、IBAT ~ 530uA、VBAT = 4.5V、IBAT ~ 750uA。

    我还在 BATFET (Q4)关闭时测试了 IBAT 静态电流、发现 IBAT 不超过33uA、符合器件规格。

    如果您启用了 BATFET、您看到的电流值是正常的、但为了实现电池 BATFET 的最小静态电流、需要禁用 BATFET。 至于4V 时静态电流的突然增加、我无法在 EVM 上重复此行为。  

    有关  BQ25601:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../faq-bq25601-i2c-controlled-bq2560x-schematic-review-and-pcb-layout-design-tips。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该线程已保持安静一段时间。 它被视为已解决并已结束。

    谢谢、

    宁。