大家好、
我测试了静态电流、并有一个问题。 我将 Vbat 设置为2.5V 并记录电流。 然后、我升高电池电压、当电压为4V 时、电流变得更大。 然后我降低电压、电流仍然很大、直到电压降至2.5V。 电池电压达到4V 时、似乎激活了某些功能。 它是如何导致这种差异的? 图表如下。
此致、
Peter
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Peter:
在 BQ25601 EVM 上进行测试后、当 VBAT 未连接 VBUS 且没有 VSYS 时、我会看到类似的 IBAT 电流。 但是、我在4V 下看不到 IBAT 电流突然跳变。 IBAT 电流随着 BAT 电压的上升而稳定增加、IBAT 电流在 BAT 电压下降时稳定下降。 下面是一些示例。
我将 BAT 电压降低至2.2V、并看到 IBAT ~ 70uA。 将 VBAT 提升至3.0V 后、IBAT ~ 330uA。
VBAT = 3.5V、IBAT ~ 450uA、VBAT = 3.8V、IBAT ~ 500uA。
VBAT = 4.0V、IBAT ~ 530uA、VBAT = 4.5V、IBAT ~ 750uA。
我还在 BATFET (Q4)关闭时测试了 IBAT 静态电流、发现 IBAT 不超过33uA、符合器件规格。
如果您启用了 BATFET、您看到的电流值是正常的、但为了实现电池 BATFET 的最小静态电流、需要禁用 BATFET。 至于4V 时静态电流的突然增加、我无法在 EVM 上重复此行为。
有关 BQ25601:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../faq-bq25601-i2c-controlled-bq2560x-schematic-review-and-pcb-layout-design-tips。
此致、
James