我们提高了 LM5030的开关频率以降低过冲效应(假设我们使用寄生元件的谐振频率进行开关);这有助于提高效率。
由于开关频率更高、我们选择了截止频率比开关频率高7倍的 RC 滤波器(1k、47pF)。
我们发现 OUT 引脚上的电压下降了-1.1V (您可以在下图中的第二个通道(蓝绿色)上看到)。
通道 |
什么? |
通道2. |
Q2的栅极 |
通道3. |
R123上的电压 |
通道4 |
Q2的漏极 |
负电压骤降是否会损坏 IC、因为在数据表中、它显示最小电压为-0.3V (对于所有引脚、表6.1)?
其他信息:当我们有4k7和1nF RC 网络以及开关频率290kHz (18k Rt 电阻器)时,我们没有出现这种下降。
感谢你的帮助。